This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:如果 Vin 低于或等于目标 Vout、会发生什么情况?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850163/lm5164-q1-what-will-happen-if-vin-goes-below-or-equal-to-the-target-vout

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

你(们)好  

如果 Vin 低于或等于目标 Vout、会发生什么情况?  

例如:下面是我们的设计。 如果输入电压降至15V 或低于15V,LM5164的行为是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    低至50ns 的可控导通时间可实现高降压比、而50ns 的最小强制关断时间可提供极高的占空比、从而允许 VIN 在发生频率折返之前降至接近 VOUT。

    Tonmax = 10000ns。

    Dmax= Tonmax/(Tonmax+Toffmin)

    当 VOUT 将保持稳定状态、直到 VIN 等于 VOUT/Dmax。

    则 VOUT 将随 VIN 减小。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

       我们如何获得 Toffmin?

    美味

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuming、

     Toffmin=50ns、位于数据表中。  

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

       谢谢你。

    美味

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin:

      如果输入电压低于 目标输出电压、会发生什么情况? 我们能否在这种情况下进行设计?

    美味

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yuming、

     是的、您可以。

    Tonmax = 10000ns。

    Dmax= Tonmax/(Tonmax+Toffmin)

    如果 Vin 低于 目标 Vout, Vout=Vin*Dmax。

    Gavin