This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:低安培;高电流限制

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829836/tps25200-low-high-current-limits

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件: TPS2553D

您好!

我们希望使用 TPS25200之类的器件来限制 USB2.0端口的电流。 但是、为了符合 USB 规范、电流必须在前100ms 内限制在100mA、之后我们要将电流限制提高到~500mA。

TPS25200有两个问题:1)最低电流限制设置可能高达130mA、2)具有两个电流限制的唯一方法是与初始 ILIM 电阻并联切换第二个 ILIM 电阻器。

我们是否有更适合完成此任务的器件?

谢谢!

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的联系。

    对于双电流限制、您需要在 ILIM 引脚上进行电阻器切换。

    你是对的。 即使采用这种方法、TPS25200也超过了100mA 的限制。

    我正在将此主题转移给电源接口团队、以获得替代解决方案。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     在电源接口中、请检查 TPS2553D、它可以支持75mA 电流限制。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2553d.pdf

    关于电平电流限制、是的、您需要一个 FET 来控制限流电阻器。

    此致、

    菲飞