This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180-Q1:LM25180能够支持12V 输入电压至12V 输出电压/1A

Guru**** 2527390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783606/lm25180-q1-can-lm25180-support-12vin-to-12vout-1a

器件型号:LM25180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25180

您好!

我们的客户需要12V 电池(低至11V)输入来实现12V 隔离式输出。 输出电流约为0.8A 至1A。

LM25180是否可以支持?

或者 LM25180能够支持该规格的输出电流大小、谢谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CT、

    LM25180的最大输出功率取决于输入电压和变压器匝数比。

    当输入电压为12V 且匝数比为2:1的变压器时、最大输出功率仅为5W、因此无法支持12V 1A。

    由于占空比要求、不建议使用更高的匝数比。

     此处 "开发工具"下的快速入门设计工具对此非常有用。

    -奥兰多