请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030-Q1 尊敬的团队:
请帮助回答以下问题吗?
下图中红色箭头处的输入电压是多少? 5.4V?
2、 如果输出电压为5V、输出电流为1A、开关频率为500K、在–40°C 至85°C 时的最大压降电压是多少?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
请帮助回答以下问题吗?
下图中红色箭头处的输入电压是多少? 5.4V?
2、 如果输出电压为5V、输出电流为1A、开关频率为500K、在–40°C 至85°C 时的最大压降电压是多少?
谢谢、此致、
雪利