This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69:SOT223 -如果引脚2 (GND)未连接该怎么办?

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B69-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783924/tps7b69-sot223---what-if-pin-2-gnd-is-not-connected

器件型号:TPS7B69

由于布局的原因、SOT223 (DCY) TPS7B6933的引脚2无法接地。 此应用程序会产生哪些折衷(如果有)? 是否保证数据表中的所有参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    对于 TPS7B69-Q1的 DCY (SOT-223)封装、引脚2和4在内部短接。 因此、引脚2不得位于 GND 之外的任何网络上。 如果应用中的引脚2悬空、则应用的热性能可能会降低、因为 TPS7B69-Q1的主散热器是 PCB 的 GND 平面;但是、您不会看到任何其他性能下降。

    非常尊重、
    Ryan