This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:我是否有一些 TPS544B20应用的确认项?

Guru**** 2814705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851433/tps544b20-may-i-have-some-confirming-item-for-tps544b20-application

器件型号:TPS544B20

尊敬的先生:

我是否可以为 TPS544B20应用程序提供一些确认项?

关于 TPS544B20数据表,提到引脚1 CNTL 是输入引脚。

我们能否将 TPS544B20 的引脚1 CNTL 连接 到主机的任何 GPIO (GPO)引脚 ?

(或将  TPS544B20 的引脚1 CNTL 连接 到主机?)

或者、您是否有任何建议和(TPS544B20来自  主机的引脚1 CNTL)参考电路 供参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据数据表的第8.4.4节、VIH 为2.1V、VIL 为0.8V。 只要主机的 GPO 可以生成这些电压电平来表示高/低电平、就应该能够将其与 TPS544B20连接。 默认情况下、CNTL 引脚为高电平有效。 但其极性可通过 ON_OFF_CONFIG 寄存器使用 PMBus 进行更改。

    此致、

    Gerold