This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:将超级电容器与 TPS61030配合使用的备用电源解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829987/tps61030-backup-power-solution-using-supercap-with-tps61030

器件型号:TPS61030

您好!

我阅读了一份名为《将超级电容器与 TPS61030配合使用以实现数据集中器电路的备用电源解决方案》的文档

 http://www.ti.com/lit/ug/tidu594/tidu594.pdf

在文档中、它说:"当实际 Vout =5V 时、Vout_re 可以设置为4.5V、即使考虑到压降、也低于实际 Vout
负载瞬态引起的。 这种情况下的 Vout_re 不应太低;否则、反馈电阻器可能会出现高功率耗散。"

我不知道功率耗散发生在哪个电阻器上?  当 VOUT_RE 低于实际 VOUT 时是否始终存在?

此致、谢谢!

文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    我认为这是一个拼写错误。 它应该是:R6、R10不应太低、否则反馈电阻器上可能会出现高功率耗散。