This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:3节锂聚合物系统所需的具有 Impedance Track 的电池电量监测计

Guru**** 2767445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24770, BQ24773, MSP430F5529, BQ24773EVM-540, EV2400, BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783861/bq40z50-battery-fuel-gauge-with-impedance-track-needed-for-3s-lipo-system

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ24773MSP430F5529BQ24773EVM-540EV2400、 BQ24770

我有一个19.5V 180W 笔记本电脑电源将输入馈送到我的产品。  我已经决定使用主机控制的 NVDC 充电控制器:bq24773 (我比 SMBus 更熟悉 I2C)。  我有一个由锂聚合物3.7V 电池组成的3S 电池组、7300mAh。  我订购了 EV2400接口板和 BQ24773EVM-540评估模块。  因此、我的主机控制器将是 MSP430F5529。

我想在此系统中添加一个 Impedance Track 电量监测计。  我查看的是 bq40z50。  但数据表显示"不推荐在新设计中使用。"  TI 提供哪些可与我的系统配合使用的替代方案、并推荐用于新设计?  

要使整个系统正常工作、我还需要其他哪些部件?  请告诉我。

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用 bq40z50-R2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、我认为这可能起作用。 但是、我认为我需要切换到电源路径管理芯片的 SMBus 版本(从 bq24773更改为 bq24770)、以使 SMBus 在整个过程中保持一致、对吧?

    是否有适用于在一个系统中同时使用 bq24770和 bq40z50-R2的系统的参考设计? 如果是、请发送详细信息。

    谢谢、
    Carl