This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:VREF 精度

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827780/atl431-vref-accuracy

器件型号:ATL431

您好!

在℃条件下、我将 Vref 精度考虑如下:-40℃~85 μ s。

我的理解是否正确?

我想知道 Vi (dev)是绝对值还是正值。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    请参阅下面的这一段、这更好地突出了温度变化以及其中的内容。

    此外、我想在此强调一下 ATL431LI 、该器件可实现更高的 Vref 精度、并应在其他任何地方提供改进。 如果您仍处于设计阶段、这是一个值得关注的改进。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    感谢您的支持。

    抱歉、我无法理解如何阅读上面的图表...

    尽管我想知道在最坏情况(分散和温度)下保证的精度、但我如何计算?

    对于 ATL431LIA、以下公式是否正确?

    ・Ω 顶部:2525mV+17mV=2542mV

    ・Ω 低侧:2475mV-17mV=2458mV

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    列出的 Vref 规格是在25C 的建议运行条件下的规格。对于整个范围内的偏差、最大值17mV 包括从 Vref (min)到 Vref (max)的整个偏差。 这意味着理论上、最坏情况下的过温为2475mV - 17mV 和2525mV + 17mV。

    谢谢、
    Abhinav。