This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:关于输出电流

Guru**** 1211100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848466/tps61085-about-output-current

器件型号:TPS61085

你(们)好

我参考第9页的数据表来设计3.3V-12V 升压电路。 
连接 UVC 之前、输出为12V。
然而、在安装 UVC 后、输出被下拉至小于1V。
问题是什么? UVC 最大电流350mA、VF=5.5V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    UVC 的含义是什么?5.5V VF 有什么含义?

    您能否分享您选择的布局和电感器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我仍在等待您的回复。 是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我将首先关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。