This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:当输入电压变化时、TPS54560锁存

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781375/tps54560-tps54560-latching-when-varying-vin

器件型号:TPS54560

大家好、

因此、我设计了一个使用 TPS54560将可变 Vin 电压源切换为24伏理想 Vou 的电路。 当 Vin 降至无法再实现24V Vout 的点时、Vout 也会随着 Vin 的减小而线性减小。 但是、当将 Vin 增大回可实现24V Vout 的点(假设 Vin = 40V)时、Vout 在恢复过程中会出现"闩锁"、不会超过大约17V。

我还使用 TPS54560-EVM 电路板对此进行了测试、并获得了相同的效果。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢

Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ricky、

    我已将您的问题转发给产品应用工程师、该工程师将很快作出答复。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EVM 测试是否使用默认 BOM 完成?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    EVM 板经过略微修改、包含一个33uH 电感器、以支持更高的电压输出。

    还值得一提的是、我仅在使用高功率负载(90瓦)时观察到这一点、当负载消耗大约26瓦时、问题不会发生。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    检查数据表后、您的电压可能接近于此条件。
    www.ti.com/.../tps54560.pdf


    在输入到输出之间具有低电压差的情况下运行时、TPS54560的高侧 MOSFET 将会
    只要 BOOT 至 SW 端子电压大于2.1V、就以100%占空比运行
    从 BOOT 到 SW 的电压降至2.1V 以下、高侧 MOSFET 关断、并集成了低侧 MOSFET
    将 SW 拉至低电平、为引导电容器充电。 以降低小型低侧 MOSFET 在高电平时的损耗
    输出电压时、它在24V 输出电压下禁用、并在输出电压达到21.5V 时重新启用

    您可以尝试从外部为 VCC 供电、并查看这是否会改善此条件、如本文档所示
    www.ti.com/.../slva547a.pdf

    谢谢
    -Arief