This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:特定 VIN/VOUT/IOUT 的 PSRR

Guru**** 2504775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830036/tlv758p-psrr-for-specific-vin-vout-iout

器件型号:TLV758P

您好 LDO 团队!

我希望了解3.3Vin、1.8Vout、电流为300mA、COUT 为2.2uF 时的 PSRR 图。 数据表很好地展示了各种 PSRR 图。 我们是否有工具或方法来确定上述条件下的 PSRR?

从数据表的图28中可以看出、对于压降为1.0V 的类似负载、我可以预期始终大于38dB (直到几 MHz)。 是否有办法估算 PSRR 的压降高出50%?

谢谢!!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    谢谢您、我们一直努力提供更多数据和详细信息、以便更轻松地了解不同用例的 PSRR 性能。 话虽如此、我们没有一个工具可以预测给定条件集的性能。 图29是针对上述条件预测 PSRR 的最佳方法:

    添加额外的500mA 电流会使 PSRR 略有改善、但为了量化我们必须在这些特定条件下测量的影响。

    这是针对特定应用还是仅针对一般知识?

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的详细回答! 由于客户要求在高达1MHz 的频率下大于20dB,因此这很有帮助。

    是的、这适用于满载时需要~300mA 电流的 Intel VR13处理器电源轨。

    最棒的

    簧片