This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:输出最大容量

Guru**** 2523460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783673/tps53353-output-maximum-capacity

器件型号:TPS53353

你(们)好

我的客户有疑问。

TPS53353是否具有输出最大允许容量值?
客户将使用陶瓷、但在某些情况下、他们可能会使用钽或聚合物电容器
此外、请告诉我在增加容量值时是否有任何备注等。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T Kishi、

    TPS53353是原始 DCAP 控制模式部件。 没有内部纹波注入零。 电解类型依赖于输出电容器 ESR、或陶瓷类型的外部纹波注入以实现稳定性。 对于允许的输出电容值、不应存在实际限制(在合理范围内)。 只需遵循陶瓷或电解设计的数据表中的设计指南即可。 您考虑了多大的电容?