This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:关于 TPS61175的纹波电压

Guru**** 2388690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851017/tps61175-about-ripple-voltage-of-tps61175

器件型号:TPS61175

我恢复了客户的问题。  

在数据表中、纹波电压由 TPS61175的输出电容器指定。

但是、计算公式和测量波形似乎不同。

当输入电压为5.5V、输出电压为13.0V、输出电流为1A、SW 为1.2MHz、Cout 为47uF 时

在计算公式中、纹波电压约为10mV。

如果添加 ESR 分量、则为15mV。

请告诉我们此计算公式与测量值之间的差异。

此致、

Katsuragawa

 
御社のデータシートから、μ A
TPS61175の出力コンデンサによりリップル電圧が規定されておりますが、μ A
計算式と実測の波形が異なっているように考えられます。μ A
 
VIN 5.5V、Vout 13.0V、Iout 1A、SW 1.2MHz、Cout 47uFのとき、Ω
計算式ではリップル電圧は約10mVとなりました。μ A
それにESR分を加味すると15mVとなります。μ A
 
こちらの計算式と実測との差分についてご教示ください。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Katsuragawa-San:

    应将 VRIPPLE-ESR 与 VRIPPLE 结合使用。 (请参阅数据表"8.2.2.9选择输入和输出电容器")  

    客户是否忘记附加测量值? 因为我找不到它。  

    客户使用哪种类型的电容? 如果是 MLCC、则应考虑容量的直流偏置因子。 无论它是 MLCC 还是钽或电解电容器、最好  并联添加一些小值 MLCC 电容器 以减少一些寄生参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您测得的结果是什么?  它是否远高于15mV?