This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:BIAS=GND

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783598/lms3655-bias-gnd

器件型号:LMS3655

大家好、团队成员。

LMS3655能否在 BIAS=GND 条件下运行?

它被描述为在15V 或更高电压下将 BIAS 连接到 GND 或其他电源。

 (4)在15V 以上运行需要将 BIAS 引脚接地或由外部电源供电。 可在上维持最大16V 的电压
偏置引脚。

是否可以在低电压下使用 BIAS = GND?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi - San,

    偏置引脚上允许的最大电压为16V,因此如果设计的输出高于16V,则建议将偏置连接接地。 请记住,对偏置连接进行接通将导致器件中的 Iq 和耗散更高。 是的,即使输出电压低于16V 左右,也可以对偏置进行 GNDd 处理。

    ----阿姆布雷什