This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1:检测电阻器跟进后的反馈引脚连接

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782923/lm73606-q1-lm73606-q1-feedback-pin-connection-after-sense-resistor-follow-up

器件型号:LM73606-Q1

您好 Frank、

在使用 LM73606-Q1 SPICE 模型进行一些仿真后 、我有一些后续问题。

如果感测电阻位于电感器后面、则会出现大电流脉冲、这对于精确感测和感测电阻限流都是有问题的。

是否可以进行以下配置:

电感器->去耦电容器->感应电阻器->更多去耦电容器->负载

我是否可以信任 LM73606-Q1 SPICE 模型来准确地表示我想要做的事情?

注意: 我必须在强制 PWM 模式下使用稳压器

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您所说的配置是正确的。 电压 FB 将取自电感器之后的第一组电容器。
    我对 SPICE 模型不会太信任、它非常基本;在原型上进行测试总是最好的。
    您可以订购 TI 的 EVM 来测试您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    我不清楚变化。 我需要获取第二个电容器组上的电压 FB (在检测电阻器之后)、以补偿检测电阻器上的压降。 这是可以接受的吗?

    是否可以配置评估板以复制我的设计?

    谢谢你

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这也是可以的。
    您需要稍微 Hack 一下 EVM、但这应该是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。