This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:LM2611 SW 额定值

Guru**** 2586275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849818/lm2611-lm2611-sw-rating

器件型号:LM2611

大家好、

我的客户在测试 SW 电压时发现其负尖峰低于-0.4V、这是数据表中注明的绝对额定值。 请您仔细检查我们是否具有交流额定值? 谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao:

    我的好朋友,好久不见了。

    我们绝不建议使用超过绝对额定值的器件。

    您可以为我分享波形吗? 有时、它可能只是测量引起的噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao:

    由于我们有另一个通信、我将关闭此帖子。 如果有任何需要、只需在下面回复即可。