This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:额定温度为-55°C 至+125°C 的达林顿晶体管阵列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55451B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783885/ulq2003a-q1-darlington-transistor-array-rated--55-to-125c

器件型号:ULQ2003A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN55451B

德州仪器(TI)是否提供在-55C 至+125C 的整个军用温度范围内运行的任何达林顿晶体管阵列?  首选表面贴装封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您与 E2E 联系!

    遗憾的是、我们没有在-55C 至125C 温度范围内运行的任何7通道开关。 但是、我们确实有一个可能起作用的双通道外设驱动程序、即 SN55451B。


    谢谢、
    黄亚瑟