This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5924:TLC5924并行输出问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850362/tlc5924-tlc5924-parallel-outputs-question

器件型号:TLC5924

您好!

我想知道是否可以使用 TLC5924来驱动2个分别需要 600mA 电流的 LED。

使用620欧姆的外部电阻器可为每通道提供80mA 的输出:

是否可以为一个 LED 并联8个输出、为另一个 LED 并联8个输出?  

由于许多输出并联在一起、我将会遇到谐振振荡问题??  

此外、如果这是不可能的、您能否建议使用另一个 TI 器件、该器件允许我使用 SPI 接口以高于600mA 的电流驱动 LED、如果可能的话。 我一直在检查 TI 的目录、但没有成功。

下面、我将展示我计划如何执行该操作:
  

提前感谢、

Moises。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

       没关系。 请注意 OUTx 到 LED 的导线长度。  由于从 Outx 到 LED 的导线较长、因此您将面临遇到谐振振问题的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回答、

    我的应用的性质如下:

    我将驱动一些已安装的 LED、以便与光纤耦合。 驱动器输出将经过连接器、然后到达安装的 LED、它们具有用于散热和 光纤耦合的特殊封装、 因此确保布线变得有点长。 阅读完您的答案后,这是否代表了问题?  

    谢谢你。

    Moises

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

        最终结果取决于连接线的寄生电感值。 我不能给你一个明确的结论。 但您有风险这样做。  因此、我建议您首先在应用中使用实际的导线对其进行测试。