This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于 LED 输出通道上的压降

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850918/tlc59116-about-voltage-drop-on-led-output-channel

器件型号:TLC59116

您好!

关于 TLC59116上的压降、我的客户提出了一些问题。

 

(问题)

LED 输出通道上的压降是多少?

例如、我的客户将在每个输出通道中使用4个 LED。

LED 总输出电压为14V (3.5V (VF) x 4)、通道输出电流为10mA、输出电源为15V。

在这种情况下、是否存在任何问题?

它能否在每个输出通道上以满17V 的电压输出?

我们是否需要考虑电阻器(Ron)上的 FET 压降?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

        请参阅数据表中的图2。 FET 上的电压取决于您的 LED 电流和 LED 电源。 当驱动器的输出通道发生高电压时、您应该注意热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles ,

     

    感谢你的答复。

     

    例如、

    当 LED 电流为20mA 且 LED 电源为14V 时、如何通过图2估算 FET 电压?

    图2中的输出电压表示 FET 电压?

    您会更详细地解释一下吗?

     


     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      计算14VLED。 如果结果超出了拐点电压、则14VLED 是输出电压上的电压。

       2.如果14-VLED 低于膝点电压、请使用 LED 的 V-I 曲线和图2获取运行点和输出电压。