请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116 您好!
关于 TLC59116上的压降、我的客户提出了一些问题。
(问题)
LED 输出通道上的压降是多少?
例如、我的客户将在每个输出通道中使用4个 LED。
LED 总输出电压为14V (3.5V (VF) x 4)、通道输出电流为10mA、输出电源为15V。
在这种情况下、是否存在任何问题?
它能否在每个输出通道上以满17V 的电压输出?
我们是否需要考虑电阻器(Ron)上的 FET 压降?
此致、
TAO_2199