This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092I:检查 bq24092数据表方框图

Guru**** 2502985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850927/bq24092i-check-bq24092-datasheet-block-diagram

器件型号:BQ24092

我使用的是 bq24092。
目前、我通过参考 bq24092.pdf 来确认 TS 和温度保护的运行。

我对第15页的方框图有疑问。
附加的图像部件是否存在于 bq24092中?


如果是、与这两个块关联的参数列表如下所示?:

"℃℃灌电流"=> VTS-60 μ A、VTS-45 μ A
"℃℃灌电流"=> VTS-10 μ A、VTS-0 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、是的、BQ24092的功能方框图也是准确的。 这些灌电流出现在 BQ24092中。 此方框图比了解热调节所需的内容更详细。  

    以便更好地理解问题。 是否要了解 JEITA 配置文件的工作原理? 如果是这样、它在电池组温度下的工作方式是从0 C -10 C 开始、充电电流是快速充电的一半、在10 C - 45 C 温度下正常运行、然后将最大电池电压设置为4.1V 以防止损坏。  

    如果您尝试了解如何监测电池组的温度以及灌电流的工作方式、则一个电流源通过偏置电流50uA 和 NTC 电阻器来控制温度读数。 根据该值、一组比较器决定要执行的操作。 您可以在第8页的底部看到偏置电流的容差、在 第9页看到数据表的容差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    我知道。
    谢谢你。