This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 60V 交流输入、以获得稳定的直流电[<100V]

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851259/60v-ac-input-to-get-a-stable-dc-100v

主题中讨论的其他器件:UCC28051

您好!

我的客户正在设计 BLDC 无传感器解决  方案电源输入为60V AC、要求提供一种输出稳定直流电压(不高于100V)的解决方案来提供200W BLDC 电机。  电机速度需要达到20000 PPM、因此稳定的直流总线非常重要。 您是否会推荐满足此要求的解决方案? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    对于200W、后跟半桥 LLC 的单相 CrM PFC 将起作用(UCC28051 + UCC25640x)。 类似于 PMP5761:http://www.ti.com/tool/PMP5761。 另一种方法是查看单级 CCM 反激式(UCC2863x)。

    此致、

    本·洛夫