This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:LM61460-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830089/lm61460-q1-lm61460-q1

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

我想知道为什么 LM61460需要 Rboot 和 Cboot 的两个额外引脚?

为什么不在没有这两个附加引脚的情况下仅在外部电路中使用 Rboot 和 Cboot?这两个引脚是否有任何特殊含义?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华·海尔

    我们的大多数降压稳压器使用 N 沟道高侧 MOSFET。 这些 FET 需要高于开关节点的栅极电压才能运行。 我们提供了一个 BOOT 引脚来绕过高侧栅极驱动器的电源。 BOOT 引脚和 SW 引脚之间连接了一个电容器。 当高侧器件关断时、该电容器通常由 IC 施加几伏的电压。 当高侧 FET 导通时、该电容器用于为高侧 FET 的栅极供电。

    对于大多数器件、如果上升时间太短、通常可以通过在 BOOT 引脚和用于绕过 BOOT 节点的电容器之间使用电阻器来使高侧驱动器变慢;我们通常将该电容器称为 CBOOT。 如果该电阻器的值保持较小、通常为几欧姆、则该方法是安全有效的、但不是很一致。 由于需要更慢的速度、因此需要更大的电阻器。 电阻值较大的电阻器通常会触发启动电路的 UVLO 或导致 FET 不能正确驱动。

    在 LM61460上、我们添加了一个 RBOOT 引脚、该引脚允许调节高侧 FET 的压摆率、而不会干扰 BOOT 引脚的其他功能、例如 CBOOT 充电和引导 UVLO 的正确感应。

    此致、Robert