This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:电感器电流和 PWM 引脚

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830135/tps92515-q1-inductor-current-and-pwm-pin

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好!

在 TPS92515中、电感器电流由 IL-PEAK (ton)、ROFF 和 Coff (toff)控制。 因此、电感器电流与 PWM 引脚没有关系。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    PWM 信号启用或禁用降压开关、因此由 PWM 打开或关闭电感器电流。

    当 PWM 变为高电平时、开关被立即启用、然后电感器电流将从0上升(假定它足够长的时间)并斜升、直到达到设定的峰值、之后它将执行关闭时间(由 ROFF Coff 设置)和导通时间等。 当 PWM 变为低电平时、开关停止、电感器电流以 VLED/L 的速率下降至零、其中 VLED 本身也由于 LED 负载没有电流而下降。

    希望这能回答这个问题。

    此致、

    Sumeet