This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3440:REF3440负电压输出?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3440
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782295/ref3440-ref3440-negative-voltage-output

器件型号:REF3440

尊敬的 TI:

  我们需要-4.096V 基准电压、 REF3440 输出  -4.096V 是否 不 能添加放大器?   

   我发现 LT6654可    直接输出-4.096V。  请提供一些建议,谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以。 如果您按照 LT6654 DS 中的原理图进行操作、则其工作正常。 确保 R1和 R 分别使用 Vin 和 VEE 进行电源尺寸、以降低功耗。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo:

       谢谢!  您能否帮助按如下方式检查电路设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以为你效劳。
    您的预期输出负载是多少? 这将有助于确定 R255

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

      我们将为 DAC 基准电压供电、输出负载低于10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    R254看起来不错。 我会稍微增大它、这样就不会产生太大的电流损耗。
    R255的大小需要正确。
    R255 =(-4.096 -(-5V))/(95uA + Iout)
    您需要 DAC 数据表中的 Iout 来获得精确电压。 什么是 DAC?

    -Marcoo