This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195是否会停止、在这之后?我们应该怎么办

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829502/bq24195-will-bq24195-halt-and-what-should-we-do-after-this

器件型号:BQ24195

尊敬的 TI 专家:

  现在、我使用 BQ24195作为项目的充电 IC。

  BQ24195是否会停止?  

  2.如果 BQ24195停止运行,我们应该如何在不关闭电池的情况下复位 BQ24195?

  提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否解释一下"Halt"是什么意思? 您是指充电电流终止吗? 如果是这样、充电电流将根据数据表的第8.3.3.1节自主终止。  

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo,

    感谢你的答复。

    我是说 bq24195崩溃。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在初始启动时、bq24195运行输入源认证、其中 VBUS 在电流为30mA 时必须小于18V、大于3.8V。 此例程在启动时自主执行、并将确保在运行降压转换器之前连接良好的电源。 如果找不到良好的源、输入鉴定例程将每2秒重复一次。

    在降压转换器运行期间、器件将使用 DPM 功能来防止适配器过载。 如果 DPM 无法防止这种情况发生、则降压转换器将停止运行、并且必须再次对输入源进行限定以恢复运行。

    数据表的第8.3.1.3.2节详细介绍了输入源鉴定、第8.3.2.2节详细介绍了 DPM。

    谢谢、

    Ricardo