This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:如何通过寄存器监控是否连接电池

Guru**** 2510135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829871/bq24195-how-to-monitor-battery-attached-or-not-via-register

器件型号:BQ24195

尊敬的专家:

客户想知道 如何通过寄存器监控是否连接了电池。

您能否对此表示赞扬?

如果我们无法通过软件报告、我们是否可以使用硬件引脚进行检测?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    此器件不直接报告电池检测。 但是、您可以在 之前的帖子 中尝试针对 类似器件推荐的第二个解决方案(第一个解决方案不适用于此器件)。

    如果您使用固定电阻器连接 TS 引脚以禁用 TS 功能、则可以使用此解决方案。 在正常情况下、当连接电池并为 STAT 引脚充电时、STAT 引脚将变为低电平。 在正常情况下、当电池连接且充电完成时、STAT 引脚将变为高电平。 当未连接电池时、STAT 引脚将在特定频率下切换高电平和低电平。 该频率取决于您的电路板电容和您选择的输出电容器。 这种切换可用于指示电池未连接。

    谢谢、

    Ricardo