This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:有源钳位电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829575/emb1499q-active-clamp-circuit

器件型号:EMB1499Q

驾驶室我们从 EMB1499上拆下了有源钳位电路,而是使用复位绕组。我在初级侧使用48V 标称 I/P,因此面临100V 的高反冲电压问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我认为这可能是可行的、但我们强烈建议您:1)遵循我们的参考设计;2)转向使用我们最新的无源平衡器件之一。 第一个原因是 EMB1499Q 专门设计用于控制有源钳位正向拓扑、该拓扑可提供低得多的 VDS 额定值和高得多的效率。 第二个是对该器件的支持、在未来的某个时间点将很快成为 NRND。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taylor,

    另外、请您解释一下、EMB1499的所有故障引脚均显示为高电平(所有引脚均为高电平、表示故障为111)、但数据表中未提供这种故障、因此该故障是什么以及导致该故障的原因会提前说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    请检查此主题以了解有关故障代码的问题、以查看是否存在此问题:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/609664/2244334?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=EM1402%252525252520fault%252525252520111#2244334

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taylor

    该主题指出,EMB1499无法报告故障111, 但是、在我的情况下、如果我使用 CRO 检查、IC 上的故障引脚都处于高电平状态、那么它给出了错误111是正确的、所以请您注意可能是什么原因

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、  

    是的、这是一个无效命令、因此选项可能是您的端字节序约定为0111误读1110错误、或者 您可能交换了 EMB1428和 EMB1499之间的 FAULT_1和 FAULT_2线路。 除此之外、您可能还需要探测 SPI 线路以确保数据按预期发送。

    • 以下是进一步调试此问题的一些提示:

      • 手动运行代码进入充电/放电序列
      • 同时、探测 SPI 接口以确保向 EMB1428 (nCS、CLK、SDI、SDO、FAULT_INT)发送正确的命令。 请参阅 EMB1428数据表第17页的"命令解码"部分以查看有效命令: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/emb1428q.pdf 
      • 如果从 MCU 到 EMB1428的 SPI 命令正确、则移动以探测 EMB1428和 EMB1499之间的信号(EN、DIR、DIR_RT、DONE、FAULT[2-0])。 有关这些引脚上的预期值的说明、请参阅数据表第18页的"正常控制排序"。

      总之:

      • EN 引脚是 EMB1428的输出、用于向 EMB1499器件指示何时开始或停止平衡(EN 为高电平启动、EN 为低电平时停止)。
      • DIR 引脚也是 EMB1428的输出、它向 EMB1499指示平衡时是对所选电池充电还是放电。
      • DIR_RT 是从 EMB1499进入 EMB1428的输出、它应该是 DIR 信号的补充(请参阅数据表中的时序)。
      • DONE 是 EMB1499的输出、用于在充电/放电周期完成时向 EMB1428指示(在当前充电/放电周期完成时为高电平、在进行中为低电平)。
      • FAULT[2-0]是 EMB1499的输出、用于向 EMB1428指示发生了故障。 有关每个故障代码的说明、请参阅 EMB1499数据表第13页的"故障检测和故障代码"。

      此致

      泰勒