This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA79:US79最大正输入电压

Guru**** 2506855 points
Other Parts Discussed in Thread: UA79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851207/ua79-us79-maximum-positive-input-voltage

器件型号:UA79

UA79数据表将最大负输入电压列为-35V。   数据表未列出正电压是否会损坏器件和最大正电压。

允许的最大正输入电压是多少?

输入上的+5V 电压是否会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    这是一个非常旧的组件、与我们的较新器件相比、该器件缺少全面的数据。
    该组件还可以预测晶体管仿真、因为这些模型在1976年创建器件时并不存在、因此我们也受到这种支持的限制。

    我查看了有关此组件的内部数据库、但未找到有关您感兴趣的参数的任何其他信息。
    我会说0V 是可施加到组件 Vin 的最大电压。  器件输入端的+5V 电压可能会损坏组件、这可能是因为超过了某些内部晶体管值、或者可能会导通在正常运行条件下不应传导的 ESD 二极管。

    如果您想了解更现代的线性稳压器、可以使用 TI 网站上的搜索工具查看更现代的选项。  或者、您也可以提供您的要求、我们的一位工程师也可以为您提供一些建议。

    www.ti.com/.../products.html

    谢谢、

    斯蒂芬