This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出电容、ESR 和频率范围

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850954/lm1117-output-cap-esr-and-frequency-range

器件型号:LM1117

您好!

使用 LM1117DTX-3.3时、数据表指定的输出电容器 ESR 为0.3 Ω 至22 Ω。  

电容器的 ESR 随频率的变化而显著变化。

该 ESR 是否适用于任何特定的频率范围?

原因是

我看到一些电解电容器在0.3欧姆左右指定100kHz ESR、当我使用 tan theta 计算来查看120Hz 时 ESR 时、ESR 会击穿到高达210欧姆

具体而言、我目前使用的是以下 CAP、我不确定它是否符合 ESR 预期。

RNE1C101MDS1PX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    当我们对电容器的 ESR 进行建模以实现稳定性时、我们使用数据表中提供的值、因此0.3欧姆是100kHz 时指定的最小值。 但是、如下所示:

    因此、您使用推荐的100uF 电容器这一事实 会略微放宽限制。  为了在使用低 ESR 电容器时保证所有工作条件下的稳定性、一个常见的建议是添加一个外部串联电阻器以确保满足最小 ESR 条件。  

    请注意、我们在 TLV767中发布了对通用宽输入电压稳压器的下一代改进。 这在任何输出电容器电介质上都是稳定的、并且是一款性能更好的器件。  

    我希望这能回答你的问题。