请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL432LI 主题中讨论的其他器件: ATL431LI、 TL431LI
我的客户希望将 TL432LI 用于 LA431、IKA 参数如下、是否会产生副作用?
TL432LI IKA: 1mA~15mA
LA431 IKA:0.3mA~100mA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.