This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540:速度限制?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829430/ucc21540-ucc21540-speed-limit

器件型号:UCC21540

UCC21540的频率限制为5MHz 是什么? 具有10ns 最小脉冲宽度的28ns 传播延迟似乎允许在35MHz 以上的频率下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    如果您查看第7.5节、5MHz 限制假设在输出端放置一个1nF 的负载。 该器件限制为5MHz、因为在驱动容性负载时、功率耗散与输出开关频率成正比。 如果电容负载较小、开关速度可以更快。

    如果系统设计为允许该器件、则该器件可以更快地切换、而不会违反 Tj/功率耗散额定值。 您可以在数据表的第10.2.2.5节中了解有关如何估算栅极驱动器功率损耗的更多信息。

    如果您遇到需要以更高的频率进行切换的难题、能否与您分享有关项目的更多信息? 我们提供多种 GaN 驱动 器、例如 LMG1210、可满足您的要求。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考第7.5节表格中的值、请检查我的计算结果。

    条件:VDDA/B= 12V、FSW= 5.1MHz、1.0nF 负载

    QG = CG * VG = 1nF * 12V = 12nC

    Pgsw = 2 * VDDA/B * Qg * Fsw = 2 * 12V * 12nC * 5.1MHz = 1.47W (10.2.2.5中的 eq 12)

    这与表中的1.76W 值(2 * 880mW)不一致。 请帮助我了解我的错误。

    此外、如果我同时运行两个栅极驱动器同相、即零死区时间、是否会对功率耗散产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您计算的 FET 电容引起的开关损耗是正确的、但您缺少栅极驱动器开关电流。

    当开关频率为5.1MHz/12V 且无负载时、IDD 高达~12.1mA。 您可以在数据表的图8中看到 IDD 如何随频率升高。

    当您将12.1mA*12V*2添加到1.47W 计算时,您将获得大约1.76W 的功率耗散。  

    恐怕我不理解您的最后一个问题。 您是询问将输出并联在一起、还是同时打开和关闭输出?

    这两种情况在功耗方面都是可以接受的。 这些通道在功能上彼此隔离、并由各自的输入电源供电。 我们的延迟匹配足以实现并联输出、而不会增加功耗。  

    请参阅本应用手册的第5节、其中介绍了我们具有并联输出的双通道驱动器的性能。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John