This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:有关 TPS53622A 上电序列的一个问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783564/tps53622-one-question-about-the-power-on-sequence-of-tps53622a

器件型号:TPS53622

您好!

我们建议在数据表中为 TPS53622A 按以下顺序供电:

3.3V->5V->PS_EN->12V-VR_EN;

但对于输入 电压轨限制、客户很难实现。 客户希望确认以下序列是否存在任何风险。

12V->3.3V->5V (PS_EN 拉至5V)->VR_EN (确保 VR_EN 最后被启用)。

你可以发表评论吗?

非常感谢。

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    客户的顺序正常。

    谢谢
    Chasel