This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仅以恒定电流为超级电容充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828949/charging-super-capacitance-only-with-constant-current

主题中讨论的其他器件:TPS92515-Q1

您好!

我能否仅使用一个相位:恒定电流来为超级电容充电? 我想知道这种方法与典型充电方法之间的区别、如下图。 充电曲线是否必须首先是恒定电流、然后是电流电压? 或者这两种方法有其优缺点? 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    由于放电的电容器看起来像是对电源短路、因此最好使用恒流源或限流电源为电容器充电、然后在电容器达到其最大电压时钳制恒压。

    您的电容额定电压和充电电流是多少?  充电 IC 的输入电源是什么?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    两个超级电容器串联、每个电容器为25F/2.7V。 充电电流为1A。 下面附上了方框图。 我们的客户要求所有插座都符合汽车应用的要求。 因此、我们打算选择 TPS92515-Q1作为充电器。


    谢谢、 此致、

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    这应该起作用!

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     

    我还有三个问题。

    1. 为什么在 CV 阶段、电流将逐渐减小? 方框图中的哪个部分控制此阶段的电流?

    2.  在 CV 阶段、超级电容器已充电至充电调节电压、但由于电流不为零、仍有功率传输至超级电容器。 还可以吗?

    3. 如果我们只使用恒定电流源为超级电容器充电、当电压达到调节电压时、我们将停止对源进行充电。 通过这种方式、电流将突然变为零、而不会降低。 超级电容器是否正常?

     

    此致、谢谢!

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenxiu、

    关于1、从输出调节 引脚到电池/电容器和电池/电容器本身的连接具有一些电阻。  因此、在 IC 输出调节引脚上感测到的电压将是电池单元/理想电容+充电电流乘以该电阻。  随着电池/理想电容继续在接近 CV 调节(钳位 )点的位置充电、电流自然会下降。  这是电池所需的、因为 电池需要时间来放松至其实际电压。  简而言之、充电 IC 不控制锥形、它只钳制电压以防止过充。

    关于2、超级电容器可能在其规格中具有一些泄漏电流。  如果很小、这可能是可以的。  如果很大、我建议进一步调查。

    关于3,是的。

    此致、

    Jeff