Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1
您好!
我能否仅使用一个相位:恒定电流来为超级电容充电? 我想知道这种方法与典型充电方法之间的区别、如下图。 充电曲线是否必须首先是恒定电流、然后是电流电压? 或者这两种方法有其优缺点? 谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1
您好!
我能否仅使用一个相位:恒定电流来为超级电容充电? 我想知道这种方法与典型充电方法之间的区别、如下图。 充电曲线是否必须首先是恒定电流、然后是电流电压? 或者这两种方法有其优缺点? 谢谢!
此致
尊敬的 Jeff:
我还有三个问题。
为什么在 CV 阶段、电流将逐渐减小? 方框图中的哪个部分控制此阶段的电流?
在 CV 阶段、超级电容器已充电至充电调节电压、但由于电流不为零、仍有功率传输至超级电容器。 还可以吗?
如果我们只使用恒定电流源为超级电容器充电、当电压达到调节电压时、我们将停止对源进行充电。 通过这种方式、电流将突然变为零、而不会降低。 超级电容器是否正常?
此致、谢谢!
文秀
您好、Wenxiu、
关于1、从输出调节 引脚到电池/电容器和电池/电容器本身的连接具有一些电阻。 因此、在 IC 输出调节引脚上感测到的电压将是电池单元/理想电容+充电电流乘以该电阻。 随着电池/理想电容继续在接近 CV 调节(钳位 )点的位置充电、电流自然会下降。 这是电池所需的、因为 电池需要时间来放松至其实际电压。 简而言之、充电 IC 不控制锥形、它只钳制电压以防止过充。
关于2、超级电容器可能在其规格中具有一些泄漏电流。 如果很小、这可能是可以的。 如果很大、我建议进一步调查。
关于3,是的。
此致、
Jeff