This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:输入信号阈值

Guru**** 2386130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783585/ucc27517-input-signal-threshold-value

器件型号:UCC27517

尊敬的 TI 团队:

客户希望控制输入信号高阈值的最小值。

请帮助提供。 谢谢!

YIngzhe Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingzhe、

    感谢您与高功率驱动器团队的联系、我叫 Mamadou Diallo、我是支持低侧驱动器的 AE。

    请参考下面的图表、根据输入阈值解释驱动器的功能。

    客户只能使用以下值作为参考和近似值、不能保证

    VIN_H

    -同相输入引脚的输出高电平

    -反相输入引脚的输出低电平

    2V

    2.2V

    2.4V

    VIN_L

    -同相输入引脚的输出低电平

    -反相输入引脚的输出高电平

    1V

    1.2V

    1.4伏

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou