This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ40Z60:无法解释的断电可能与 BTP 操作相关

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851245/ccs-bq40z60-unexplained-power-downs-that-may-be-related-to-btp-operations

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们会遇到间歇性断电、BQ 似乎没有明显原因关闭 DSG FET。 我们当时正在进行日志记录、并看到 BTP_INT 位在这些情况下设置或最近已清除(在过去2-20分钟内)。 我们有 BTP_EN = 0、因此我们不应获得任何不必要的 BTP 行为。

这是现场设备、我们无法在实验室中进行复制。 因此、我们没有太多工作要做。

有什么想法可以告诉我们?

谢谢、

   Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    遗憾的是、您提供的信息不足以确定设备的错误。 此问题是关闭还是发生在多个问题上? 在使用 bqstudio 进行登录时、您需要尝试在实验中复制此行为、以便我们了解正在发生的情况。 现在、我建议或建议的任何内容都只是猜测。 我们需要数据才能采用更具体的方法。如果无法复制、您可以向 日志中添加更多寄存器、例如 电池状态、安全状态、PF 状态   

    谢谢

    Onyx