请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76200
TIDA-00449 和 TIDA-00792参考设计都 使用 CSD19536KTT FET。 但是、只有 TIDA-00792 使用 BQ76200 FET 驱动器。
是否可以在没有 BQ76200 FET 驱动器的情况下驱动保护 FET? 这样做有哪些优缺点?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TIDA-00449 和 TIDA-00792参考设计都 使用 CSD19536KTT FET。 但是、只有 TIDA-00792 使用 BQ76200 FET 驱动器。
是否可以在没有 BQ76200 FET 驱动器的情况下驱动保护 FET? 这样做有哪些优缺点?
谢谢
您好!
如果您的系统在高侧(相对于低侧)需要 FET、则需要 BQ76200。 高侧 FET 的优势是、即使 FET 由于保护故障而断开、也可以与电池组进行通信。 本视频简要讨论了您希望使用高侧 FET 的原因(大约4:00): https://www.youtube.com/watch?v=hIBP6UlAyfo
许多应用使用低侧 FET。 此解决方案的优势在于功耗稍低且成本更低。 在这种情况下、不需要 BQ76200。
此致、
Matt