This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ25890H 是否支持电量监测计?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829717/bq25890h-does-bq25890h-support-fuel-gauge

器件型号:BQ25890H

大家好、  

请建议 BQ25890H 是否可以与 MCU 通信以支持电量监测计?

 BQ25890H 如何与 MCU 进行通信? 由 I2C 提供?

非常感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    另请提供有关监测计功能的参考设计、或使用 BQ25890H 的个人电子产品参考设计。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    BQ25890H 具有用于设置充电参数、报告状态/故障的 I2C 寄存器和一个7位 ADC。  没有专门设计用于与 BQ25890H 搭配使用的监测计、因此您可以选择所需的任何监测计。  然后、您需要开发自己的主机软件、以便通过 I2C 与充电器和监测计进行通信。  我不知道使用 BQ25890H 和监测计的参考设计。  可在 github.com/.../power 上找到 BQ2589X 系列的驱动程序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的回答、   BQ25890H 中的7位 ADC 是否可用于通过 I2C 向 MCU 报告基本电池寿命信息?

    BR、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    是的。  如果这样做、我建议在进行 ADC 测量之前禁用电荷、以便从充电电流中移除额外电压 、再乘以寄生电阻。

    此致、

    Jeff