This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800:您是否有任何方法可以通过一条 I2C 总线与3个 BUF20800通信?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF20800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850603/buf20800-do-you-have-any-way-to-communicate-with-3-pcs-buf20800-on-one-i2c-bus

器件型号:BUF20800

你好

您是否有任何方法可以通过一条 I2C 总线与3个 BUF20800通信? 我发现它的地址不超过2个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    感谢您发帖。 我已将其分配给负责此产品的工程师、您应该在接下来的几天内收到他的回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    在同一条线路上只能寻址两个器件。

    地址74h 和75h 是生产地址、可以通过更改掩码来更改地址。

    有关详细信息、请联系当地销售人员。

    此致、

    Costin