This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:支持12V 电池输入电压

Guru**** 2514295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783612/ucc28704-support-for-12v-battery-input-voltage

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件: UCC28C45

您好!

UCC28704是否适用于12V 电池输入(10.5V~13V)至12V/1A 输出解决方案?

或更好的解决方案?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、

    反激式转换器是应用的理想选择、因为它可以降压和升压输出电压。 但是、UCC28704的 UVLO 匝数大于21V、且最大输入电压仅为13V。
    您可以考虑改用 UCC28C45。 这是具有板载电压放大器的固定频率 PWM。 如果您不需要电隔离、则可以直接使用电压放大器控制输出。 www.ti.com/.../ucc28c42.pdf

    此致、

    Mike