This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3808感测端子上的输入阻抗

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783532/tps3808-input-impedance-on-sense-terminal-of-tps3808

器件型号:TPS3808

你(们)好

我的客户使用 TPS3808。
它们需要感测端子上的输入阻抗来设计 用于阈值电压的分压器电阻。
如果你有这个值、我能得到它吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    在 VDD = 6.5V 时、Isense max = 1.7uA。 因此、SENSE 引脚的电阻将为3.8Mohms。 因此 、分压器的电阻应为
    <=(大约为100k 欧姆)。

    此致

    Trailokya