This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:降压/升压配置的设计帮助

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445, LM3447, TPS92075, LM3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851186/lm3445-design-design-aid-for-buck-boost-configuration

器件型号:LM3445
主题中讨论的其他器件: LM3447TPS92075LM3444

团队、  

 我们是否有适用于 LM3445降压/升压配置的设计帮助?

TI 网络设计计划中没有任何内容。 我无法为任何交流输入产品选择任何低于110VAC 的输入电压

 任何 Excel 电子表格都很好、或者 LM3445的 Altium sim 模型也很好。

谢谢!

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    LM3445没有用于降压/升压的设计辅助工具。  它最初设计为用于三端双向可控硅开关元件调光的谷底填充降压转换器。  能否获得有关正在尝试执行的操作的更多信息?  此外、如果您有反激式计算工具、则可以将其用于降压/升压、方法是将变压器匝数比设置为1:1、以获取一些信息、但并非全部信息。

    它们是否会变暗?

    输入电压和范围是多少?

    输出电压和电流是多少?

    他们想要实现的目标的任何其他细节。

    需要了解的其他几个器件是 TPS92075、LM3447和 LM3444

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我们将通过电子邮件处理此问题、因此我将关闭此主题。

    此致、