This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707:UC1707电源引脚反向偏置

Guru**** 2512605 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829847/uc1707-uc1707-power-pins-reversed-bias

器件型号:UC1707

Vin 和 VC 电源引脚连接到+28 VDC 电源。  另一个测试设备在 Vin 和 VC 电源引脚上引起持续时间为10ns 的-5V 峰值(28VDC 至-5VDC)、持续时间为400ns 的-3V 脉冲。  尽管建议运行条件的最小值为5V 、但数据表中的电源引脚在绝对最大额定值上没有显示负相对电压。看起来、三个器件中的一个在下电上电之前停止消耗电流。  正常电流消耗为50mA、异常情况为30mA。  电路板在下电上电后可完全正常工作。

UC1707是否能够耐受此类负脉冲、或者 是否应该更换这些部件(航天应用中的过载)?  瞬变是否可以防止器件消耗功率?

提前感谢您、

Michael A. Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    通常、Vcc 上没有负电压的原因是 ESD 保护二极管。

    这可能会在瞬态期间损坏。 我担心 ESD 二极管的偏置反向、最终消耗电流。

    谢谢、

    Daniel