This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:TPS63802故障模式与放大器;保护方法

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783755/tps63802-tps63802-failure-modes-protection-methodologies

器件型号:TPS63802

您好!

我想进一步了解此降压/升压转换器在故障条件下的行为。 假设我面临以下故障状况:

输入电压范围:2.7V - 4.4V

-输出电压目标:5V

-输出短接到输入,输出可能同时短接到>5V 电源。

 

了解稳压器中有内置的安全功能。 但是、在这种情况下、我想更好地定义该器件的故障模式。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    如果您将 VOUT 短接至 VIN、同时将 VOUT 短接至高于5V 的电压、则很难预测结果、因为 IC 上的电压取决于哪个电源更强、输入或高于5V 的电源。 因此、未定义转换器输出端将看到的电压。

    如果输出仅短接至 VIN、则器件很可能会提供尽可能多的电流、以使输出达到目标电压。 由于输入电压低于输出电压、对于转换器而言、它看起来像是预偏置负载、它将尝试将其提高至5V。

    如果输出短接至高于5V 的电压、则启用省电模式时器件将停止开关。 如果禁用了省电模式、它将尝试将输出电压降至设定的电压并向输入端提供电流。