This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可替代 MAX6838

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851175/alternative-to-max6838

主题中讨论的其他器件:TPS3890

大家好、

我正在寻找一款电压监控器、电压监控器的电压为1、1V、输出集电极开路兼容3、3V;就像 Maxim MAX6838提供的电压监控器:

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我假设您需要一个同时具有 SENSE (RESET-IN)和开漏输出(输入电压为3.3V)的器件。 您可以使用我们的 TPS3890、它具有可调节模式、可满足您在 SENSE 引脚上的阈值要求。 如果这不是您想要的、请告诉我或访问 http://www.ti.com/lit/sg/slyt361g/slyt361g.pdf

    谢谢、
    Abhinav。