Other Parts Discussed in Thread: LM5072, TPS23758, TPS23755
主题中讨论的其他器件:LM5072、 TPS23755
根据 TPS23758数据表中的建议、我们目前正在对自己的电路设计采取初步步骤、以便在未来几年内替代我们器件中的旧 LM5072设计。
我们器件的功耗在1W 至2.5W 范围内相当恒定。 通过 PoE 或12至48V 直流的辅助电压供电。
基本来说、该设计符合我们的预期、只有在不同输入电压下对输出电压进行调节时才会产生不良影响。
遗憾的是、我未能在 TPS23758数据表中找到有关 RVcc 尤其是 Ccc2尺寸的建议。
是否详细说明了初级侧调节反激式转换器 TPS23758的原理?
此致
Klaus