This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20146:SW 频率

Guru**** 2550920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782644/lm20146-sw-frequency

器件型号:LM20146

我们的客户对 LM20146的软件频率有疑问。

它们使用260千欧作为 RT。

FSW 247.62kHz 由 数据表 P16中的 EQ (8)提供。

如果该频率设置为大约200kHz,会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉

    那么、您要将 fsw 设置为247.6kHz、但在开关节点上测量200kHz? 频率可能与设定点相差+/- 13%。 在轻负载时、它也可能较低。 您能布置波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

     

    感谢你的答复。

     

     否。如果他们设置 RT 310k 欧姆(Fsw:200kHz 来自 EQ (8))、此部件是否正常运行?

    这是否会导致任何问题?

    我们找不到该器件的最小 SW 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    该频率超出指定范围、即250至750kHz (请参阅数据表首页)。 LM20146可能仍会运行、但在这种情况下无法保证规格。 他们为什么要将开关频率设置为低于规格限制?