This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099故障模式与放大器;保护方法

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783756/tps61099-tps61099-failure-modes-protection-methodologies

器件型号:TPS61099

您好!

我想进一步了解此降压/升压转换器在故障条件下的行为。 假设我面临以下故障状况:

输入电压范围:2.7V - 4.4V

-输出电压目标:5V

-输出短接到输入,输出可能同时短接到>5V 电源。

 

了解稳压器中有内置的安全功能。 但是、在这种情况下、我想更好地定义该器件的故障模式。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好:
    TPS61099是升压转换器、不是降压/升压转换器。
    两个 VIN、Vout 的绝对最大额定值均为6V。 因此,请将您的“短接至>5V 电源”保持在小于6V 的水平。


    原始输入电源在哪里? 如果
    1#输入源被移除
    2# VIN 短接至 VOUT
    3# Vout 被另一个电源钳制、保持高于5V、但位于建议范围内。
    ---- 我不会将其称为转换器的故障模式。

    我希望你能更清楚地描述它。 以便我们能够进行更好的分析。